请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS28225-Q1 您好!
我有同样的问题。 我正在设计一个升压转换器、并且使用 IC 驱动至 MOSFET。 转换器按预期工作并升压。 当输入电压上升到高于输出设定值时(转换器进入桥接模式、输出等于输入、因此不使用升压模式)、就会发生该问题。 然后降至低于设定值、此时升压转换器不会像输入那样开启、输出也会下降。 如果 EN 引脚被切换、升压模式将再次启动。 有人暗示可以解决这个问题吗? 谢谢。