This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:并行应用的参考原理图

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336843/lm61460-q1-reference-schematic-for-parallel-application

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61460

大家好、

我们能否并联分享 LM61460-Q1的应用参考原理图?

我们有一个使用 LM61460进行开发的平台。 对于低端、需要61460或6A 的1pc。 对于高端、2个61460作为12A 输出。 我们讨论过、并行使用61460 (或61480)是最佳解决方案。 因此、任何种类的并行应用指南都可以帮助我们进行设计。

谢谢!

此致!

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我会仔细研究您的请求并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    以下链接可供您阅读并参考如何并行运行两个降压稳压器。

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    谢谢! 虽然这是降压控制器、但转换器是一样的吗?

    注释中有一个电压比较器、这是否有必要?

    谢谢。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    考虑一下、我认为您不能在并联模式下使用两个 LM61460、因为两个 IC 需要共享电流。 在我共享的文档中、器件有一个用于电流共享的"COMP"引脚、另外两个器件都有 SNYCIN 和 SYNCOUT、因此您可以在不同的相位中运行。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    如果我的上述回答满足了您的问题、并且没有其他问题、请单击"已解决"以关闭此主题。 谢谢你。