This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:380V 至320V 直流直流转换器、二次整流电路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338306/ucc28950-380v-to-320v-dc-dc-converter-secondary-rectification-circuit

器件型号:UCC28950

尊敬的团队:

       在我的电源要求中、我需要将380V 转换为320V。 我计划使用非中间抽头的变压器和全桥次级整流。 但对于二次侧整流电路的规划、我还是有一些疑虑的。 因此、您能否分享全桥次级电路及其设计计算表?

此致、

卡南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是典型设计、因此我们没有可用的计算表。

    您可以将非中心抽头次级变压器与全桥整流器结合使用。

    以下链接可为您提供有关如何在具有中心抽头次级的相移全桥中设计 UCC28950的应用手册。  您应该能够使用它来计算变压器匝数比、次级 RMS 电流应该相似。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    不同之处是整流器的最大电压。  这将限制为输出电压、而不是2倍的 Vout。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、您能跟我们分享一下次级部分的电路图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在评估您的查询、很快会回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您请求的电路如下所示。

    此致、