This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672充电电流寄存器为0

Guru**** 2536160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338581/bq25672-bq25672-the-charging-current-register-reads-0

器件型号:BQ25672

您好

该客户设计使用 BQ25672、充电设置为1600mA、电池为2S、外部12V 充电的正常充电电流约为1200mA。 目前、最高充电电流约为12V 700mA。 当读取电流寄存器时、发现该值为0、从而导致充电异常。 电路已连接。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    原理图看起来没有问题。 请让您的客户读取状态和故障寄存器。  它们将报告哪个电流为低电平、例如由于 IINDPM 过低、VINDPM 等原因。

    此致、

    杰夫