This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:器件条件下的 PG 引脚逻辑状态

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338156/tlv62568a-pg-pin-logic-status-under-device-conditions

器件型号:TLV62568A

我们采用 TLV62568AP 降压稳压器将5V 转换为1.8V。 为了在稳压器的 PG 引脚上实现逻辑低电压、我们重点关注以红色突出显示的条件。

我们是否需要额外的器件条件(例如 EN 引脚的状态)以在1.4V < VIN < VUVLO 的输入电压条件下获得低 PG (电源正常)信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bibin、

    感谢您关注 TLV62568AP 器件。

    逻辑高电平(高阻态时上拉)指示"电源正常"条件。

    正常运行时、这仅适用于表1中的第一种情况、而所有其他条件不存在。

    只要出现2...4的一种情况、PG 就变成逻辑低电平。

    无论 EN 如何、仅这一1.4V < VIN < VUVLO 条件就足以在 PG 上产生逻辑低电平。

    表中的最后一种情况重点说明了当 VIN < 1.4V 时、逻辑不运行、开漏保持高阻态。

    此致、

    Andreas。