This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:PGND 与放大器;AGND 隔离策略

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338656/lm5176-pgnd-agnd-isolation-strategy

器件型号:LM5176

您好!

我需要隔离 PGND 和 AGND、以避免损坏 IC、因为我们在使用300W 输出应用。 是否有可能隔离这些 GND?

通常、IC 中提供不同的 GND 引脚。 如果在 IC 内连接在一起,为什么在外部提供不同的引脚? 我们是否需要以任何方式把它联系在一起,或者它是如何工作的? 它是否真正用于隔离目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jehatheeswari,

    感谢您使用 E2E 论坛。

    对于 LM5176、折衷地隔离 PGNG 和 AGND。

    不过、我们建议两者采用单独的 GND 区域、并将该区域(接地平面)连接到散热焊盘上。 这限制了从 PGND 到 AGND 的干扰注入。

    良好的布局对 SMPS 的性能有很大的影响、如果处理得当、应该没有损坏的风险、也不会因隔离 AGND 和 PGND 而有所改进。

    此致、

     斯特凡