This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340UCD:CCS 编译环境配置

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340UCD, UCD3138A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337361/pmp23340ucd-ccs-compilation-environment-configuration

器件型号:PMP23340UCD
主题中讨论的其他器件: UCD3138AUCD3138

嗨,大家好,,我在配置编译环境时遇到了一个问题。

  • 环境:Code Composer Studio 12.5.0(编译器版本[TI v5.2.9])
  • 器件型号:PMP23340UCD  (UCD3138A)
  • 固件1:UCD3138_IBC_Firmware。(该固件专为 UCD3138A 器件以及 IBC 应用和 LLC 拓扑而开发。)
  • 固件2:UCD 培训实验室。

  • 导入工程(Firmware1)时、我发现图中所示的配置参数正确无误?

  • 我更改了芯片编号。 但出现了错误。

  • 我尝试修复上述错误并出现新警告、现在该怎么办。

  • 我尝试替换 CMD 文件、但得到相同的错误。

  • 但是、当我如上所述导入另一个例程(固件2)并更改芯片模型和 cmd 文件时、没有错误。

为什么这是,这是正确的事情做,我如何修复这个?!!谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将循环介绍该项目的固件支持、以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、希望这能够解决这个问题、我现在被追问了一个星期。