This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:需要有关 PG 引脚的更多详细信息

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563257, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337787/tps563257-more-detail-on-the-pg-pin-needed

器件型号:TPS563257
主题中讨论的其他器件: TLV62568

大家好、

我们计划在我们的设计中使用 TPS563257DRLR、但需要了解更多有关 PG 引脚的信息、数据表中未提及这些信息

1. PG 引脚的额定灌电流是多少?

2.此外,此 PG 引脚何时会一直处于低电平? 例如、根据 TLV62568PDRL 数据表、它 在数据表中详细说明了 pG 的状态、如下所示。 我们是否有与此表类似的 TPS563257相关的信息?

我来说明一下这个问题的背景、

我的器件中有一些用于控制电源时序的 RC 电路、一旦 RC 电路中的电容器断电、应该会通过稳压器的 PG 引脚放电。  否则、如果我们刚刚在断电后为器件加电、 电源序列将受到影响、之前我使用的是 TLV62568PDRL、而当 VIN 介于1.4V 到2.3V 之间时、PG 将很低、并且会使 RC 滤波电容器放电。 但在我的 PCB 中、电气元件会产生噪声、我怀疑 TLV62568的 PFM 操作会发生、并计划切换到强制 PWM IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    此查询的任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,戴维斯

    请让我与团队核实一下、稍后再回来。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,戴维斯

    对于 PG 何时为低电平:请参阅电气特性中的电源正常规格:

    您能分享一份有关 RC 电路和电源时序的方框图吗?

    谢谢、此致