This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:请帮助检查 DPS1113的同一器件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597, TPS25948, TPS66020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334948/tps2597-please-help-check-dps1113-same-part

器件型号:TPS2597
主题中讨论的其他器件: TPS25948TPS66020

大家好、

是否可以帮助推荐相同或功能类似的 DPS1113器件?  

此致、

罗宾·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    在推荐任何器件之前、我有一个小问题。 快速放电是客户终端应用的一个重要特性。 DPS1113提供此功能、但 TPS2597不提供。 我们还有其他一些具有快速输出放电(QOD)功能的器件。

    此致、
    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在还不是很确定、我可以得到一些粗略的建议作为最接近的解决方案吗? 如果只有 TPS2597?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、  

    让我为您提供一些选项。  

    • 是的、TPS2597涵盖了所有基本特性、因此可以使用。 它不会提供反向电流阻断。  
    • TPS2595X5是类似器件、但也提供输出快速放电功能。 (但 Imax 为4A)
    • TPS25948更适合 USB PD 应用。 上述两项建议不能为您提供反向电流阻断、但此器件会提供。 (DPS1113具有反向电流阻断功能)  

    请注意、我会需要一些功能、应用或运行条件来为您提供适当的建议。  

    我已尝试在我们的工具中搜索交叉参考、并收到了  TPS66020建议。 请使用此器件型号创建新查询、以确认这一点。 我无法给您太多介绍这款器件、因为我对它也不是很熟悉。  

    此致、
    阿鲁什