This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146EVM:TUSB1146EVM:EVM 的原始项目文件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TPS65987D, TUSB1146EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337472/tusb1146evm-tusb1146evm-original-project-files-for-the-evm

器件型号:TUSB1146EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1146TPS65987D

主题已锁定。 打开一个类似的文件。

无法通过 https://txn.box.com/s/l4i4tp9f67dg9ylcqt3ykkjqn5djlc5n 链接下载文件。

您能再次发布它吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    感谢您的联系。 这是 TUSB1146 EVM 的.pjt 文件。

    e2e.ti.com/.../TUSB1146EVM_5F00_Release.pjt

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的快速响应。

    TUSB1146和 TUSB1046之间的主要区别是什么?

    我将会将多路复用器/转接驱动器与 TPS65987D 一起使用、以在源端实现 DP 交替模式+ USB 3.1。   TUSB1146和 TUSB1046都是可行的。 您可以建议一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    您能否提供 TUSB1146EVM 设计文件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    TUSB1146与 TUSB1046之间的主要区别是什么?

    主要区别在于1146具有自适应 EQ。 此功能可让1146找到 与其连接的信号路径的最佳 EQ 设置。 如果您需要此功能、我建议使用1146。

    您能否提供 TUSB1146EVM 设计文件? 谢谢!

    请参阅以下原理图和布局文件:

    e2e.ti.com/.../2262.HSDC069A_5F00_Schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../HSDC069A_5F00_PCB.brd

    如果您有任何其他需要、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢你的帮助。 它解决了我的问题。