This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53604:如何使用 TPSM53604RDAR

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337309/tpsm53604-how-to-use-the-tpsm53604rdar

器件型号:TPSM53604

我想在输出中插入一个肖特基二极管、这样即使输入电压下降、输出也能保持不变、是否有任何问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这种方法有效。 我建议的一点是将其放置在输入上、而不是输出上、这与此技术文章中所示的内容类似。  

    这是防止反向电流的有效方法。 放置在 LDO 电源上的二极管在反向电流情况下会变为反向偏置、并且不允许任何电流流动。 此外、将二极管放置在输入端会使满载时流过它的电流小于输出端的电流。  

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT658

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy
    感谢您的及时确认和回复。
    您在技术文章中提供的示例是 LDO、我们可以假设该开关稳压器具有相同的参数吗?
    在 LDO 中、如果在输入侧使用二极管、则没有反向电流流动;如果在输出侧放置一个电容器、似乎可以保持、 但在开关稳压器中、低侧有一个 FET、因此这种效应似乎会导致反向电流流过低侧的 FET、但我认为这是错误的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 LDO 或 SMPS 中、将二极管与输入/输出串联的方式相同。 二极管可防止反向电流流回器件和电池。  

    附加的是反向电流机制: https://www.ti.com/lit/an/slua962/slua962.pdf

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy


    感谢您的及时响应。 我现在明白了。
    也感谢您分享应用手册。
    规格。

    此致、