This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:使用 TDK SPICE 库的 PSpice 仿真

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337354/tps54360-pspice-simulation-with-tdk-spice-library

器件型号:TPS54360

TPS54360
 输入电压   54.5V
 VOUT 12V
 我       2.4A
 Fsw   936kHz

我认为以下电容器是进行 VIN 平滑处理的好选择。
 TDK CAA572X7S2A336M640LH 2件
 (在54.5V 偏置电压和1.33m Ω 电阻下的谐振频率为100V/914kHz)

我尝试了 PSPICE 仿真、但 VOUT 非常波动。
并且转换间隔不是恒定的。
我想这实际上不会发生。
我将电容器更改为 C3225X7S2A475K200AB、但仍然具有类似的结果。

您是否认为此现象是由 TDK SPICE 库问题引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koike-San:

    感谢您发送编修。  您能否分享您的电路模型、以便我通过运行该模型进行调查?  一个快速建议是减小时间步长、看看您是否有任何改进。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。  

    感谢您的答复。

    当然可以。 我附上了设计文件和 SPICE 库、以便您进行复制。
    但是、我将最大步长从10ns 更改为1ns、那时问题就消失了。

    当包含第三方器件时、我更改了 RELTOL、VNTOL、ABSTOL 和 ITL4
    但到目前为止、我尚未更改最大步长。


    我们会在何时以及如何更改建议时欢迎您提供任何建议。

    e2e.ti.com/.../Design5.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koike-San:

    谢谢你。  我认为将步长更改为1ns 没错。  较小的时间步长可使仿真器收敛并获得正确的结果、尽管有时运行要花费更多的时间。  其他公差控制器正常、但可能不必要。

    如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。  祝您在项目中一切顺利。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    感谢您的答复。

    我可以关闭此帖子、但我在使用 Murata spice 库时遇到了另一个问题。
    在本例中、处理速度非常慢、且流动速度仅为38%。
    我更改了 RELTOL、VNTOL、ABSTOL 和 ITL4、但尚未找到好的解决方案。
    您能不能看这个问题?
    如果我应该这样做的话,我会以不同的方式发表文章。

    e2e.ti.com/.../Design1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koike-San:

    您是否只能保存标记数据并禁用所有其他电路节点数据、包括禁用内部节点电路?  这可能会略微加快速度、还会减小结果文件大小。  除非遇到收敛问题、否则将容差控制设置为默认设置。

    谢谢。

    友好