This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV773:LDO 建议问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV759P, TPS746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337248/tlv773-ldo-recommendation-question

器件型号:TLV773
主题中讨论的其他器件:TLV759PTPS746

大家好、

您可以帮助查看以下申请吗? 我们是否有针对低成本 LDO 的建议?

项目:智能门锁
选择要求: 1. 电源电压:最小输入电压不大于3.6V、最大输入电压不小于6.4V;
2、静态功耗不超过50 μ A ;
3.低电压差;转换为3.3V
4.最大输出电流>= 0.8A;最大输出电流为0.4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    看看如果我了解要求、我们需要一个满足以下规格的单输出 LDO:

    • 输入电压:3.6V 至6.4V 范围
    • 输出电压:3.3V
    • Iq:50 μ A
    • IOUT:400mA 到800mA 范围

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    是的、我们对合适的器件有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    TLV759P 或 TPS746均可安装在此处、唯一的不足是输入电压范围可能超出建议的条件。 另一方面、在 Vin=6.4V 且800mA 的情况下、温度增量将接近99ºC μ V。 在其他情况下、功耗应低得多。

    快速查看此处的规格:

      TLV759P TPS746
    输出电流(最大值)(A) 1 1
    输入电压(最大值)(V) 6 (最大6.5 abs) 6 (最大6.5 abs)
    输入电压(最小值)(V) 1.5 1.5
    输出电压(最大值)(V) 5.5 5.5
    输出电压(最小值)(V) 0.55 0.55
    固定输出选项(V) 可调 可调
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    45 45
    噪声(uVrms) 53 53
    精度(%) 1 1
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    190 190
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.025 0.025
    专题     中文 EN、电源正常
    热阻
    θJA (°C/W)
    80 80
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 4 mm2:2 x 2 (WSON|6) 4 mm2:2 x 2 (WSON|6)

    此致、

    安德烈斯