This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:PCN#20231222000.1

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333453/tps54240-pcn-20231222000-1

器件型号:TPS54240
主题中讨论的其他器件:Strike
我有关于 PCN#20231222000.1的问题。
<问题>
(1)额外的晶圆制造厂 CFAB 是否位于中国成都?
(2)新的检验厂 CD-PR 位于中国何处?
(3)寿命试验中1个测试失败的问题(Ta=TMA,1753 125°C 小时,3/267/1)。

①What 寿命试验失败的根本原因是什么? (__LW_AT__晶圆加工厂的增加是否产生了影响?)
此外、8D 可用意味着什么?

②How Lite 测试失败了几个小时吗?

③Lite 测试一直持续到1753小时。

您没有在1000小时停止测试并运行测试直至1753小时的原因是、出现了1次故障?

④Please 从统计学和技术角度解释为什么进行 PCN 是可以的,即使结果是1个故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    感谢您发送编修。  请允许我花点时间为您找到答案。  我会尽快回复您。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    很抱歉耽误你的时间。  请参阅中的响应 大胆 请关注以下问题:

    (1)额外的晶圆制造厂 CFAB 是否位于中国成都?

    答案:是

    (2)新的检验厂 CD-PR 位于中国何处?

    答案:是

    (3)寿命试验中1个测试失败的问题(Ta=TMA,1753 125°C 小时,3/267/1)。

    ①What 寿命试验失败的根本原因是什么? (__LW_AT__晶圆加工厂的增加是否产生了影响?)

    回答:TI 电气测试和物理故障分析属性此 EIPD 故障源于单粒子电气瞬变或 HTOL 应力扩展期间的冲击。


    此外、8D 可用意味着什么?

    答案:8D 是一个报告、其中包含为找到 HTOL 故障的根本原因而执行的分析。

    ②How Lite 测试失败了几个小时吗?

    答案:单个装置故障发生在1753小时。 实时监测。

    ③Lite 测试一直持续到1753小时。

    您没有在1000小时停止测试并运行测试直至1753小时的原因是、出现了1次故障?

    回答:这是实时监测、因此部件通过了1000小时的测试、未出现任何问题、测试继续到首次故障。

    ④Please 从统计学和技术角度解释为什么进行 PCN 是可以的,即使结果是1个故障。

    回答:部件通过了1000小时要求之外的鉴定。

    希望这一点得到澄清、我们可以关闭该主题。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 尊敬的:

    感谢您的回答。

    我们将检查内容、请稍候。

    此致、

    青木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san

    谢谢、请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、

    友好