This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:调节固定输出器件

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338361/lm61495-regulating-fixed-output-parts

器件型号:LM61495

您好!  

我有一个设计、其中我使用可调节型号  LM61495RPHRQ1来提供大约5.2V 的输出电压、以允许电缆中出现一些压降。  

错误地为原型订购和安装了 LM61495Q3RPHRQ1。  

针对3.3V 而不是1.0V 基准电压调节反馈电阻分压器似乎可以很好地工作。  

是否存在性能、稳定性或其他问题导致我无法将3.3V 甚至5V 的  AVL/替代器件用于生产?

Br. Soren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren、

    内部电阻器以 MOhms 有效电阻的形式表示。

    您可以调节固定的3.3V 以获得更高的电压、但您无法调节固定的5V 而获得更低的电压、这只是需要考虑的因素。

    内部补偿在固定和可调节之间是相同的、主要与输出电容有关。  

    虽然我建议您使用正确的器件来生成5.2V 的输出、但没有什么能阻止您使用固定输出并生成高于设定点的电压。

    此致、

    吉米