This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:LMZ35003:软启动时间

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338371/lmz35003-lmz35003-soft-start-time

器件型号:LMZ35003

你(们)好。

当 VOUT = 12V 时、是否可以将慢启动设置为短时间(如7ms)?

数据表指出建议使用17ms (SS/TR=22nF)、但为什么呢? 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    感谢您发送编修。  我认为有一个误解。 数据表不建议您花费17ms。  而是显示了 CSS 与软启动时间的关系。  换言之、它给出了一些关于如何对软启动进行编程的要点。  您可以选择7ms。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好