This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845A:UC2845AD8G4

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337739/uc2845a-uc2845ad8g4

器件型号:UC2845A
主题中讨论的其他器件:UCC28C55

您好!

如果您能提供 UC2845AD8G4的测试报告和报告编号、我将不胜感激。

所提供的测试报告编号已被封黑。

谢谢!

艾米·Le

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我曾尝试在 TI.com 中查找此器件型号的测试报告、但未成功。 建议将该部件替换为 UCC28C55、其中包含 UCC28C55 的用户指南和测试报告。

    而且,我不明白你的意思是什么,提供的数字被搞砸了。 您会更具体一点吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=UC2845AD8G4

    如果您下载限用化学品测试报告、则 PDF 第2页上的某些数据已编辑完成。

    您能否提供显示所有信息的测试报告?

    谢谢!

    艾米·Le

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UC2845AD8G4.pdf

    我下载了化学测试结果、但相同的编号被阻止。 不知道为什么他们被阻止。 这些数字似乎是 SGS 提供的测试报告编号。 您要查找哪些具体数据?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在寻求测试报告而未被阻止。  您是否有可能提供该信息?  我们要求该报告继续申请 RoHS 证书。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    合规所需的所有必要信息都在 材料成分搜索|德州仪器(TI)(TI.com)中提供。  测试结果包括 RoHS 物质测试、以未红的形式提供-请参阅镉、铅、汞、六价铬、PBB、 和 PBDE。

    我们不共享测试报告编号。