This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:PoE IC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334118/tps23841-poe-ic

器件型号:TPS23841

以下是关注的问题

1)我们 POE 设备的原理图附在图1下方,我们在设计中使用的 IC 是 TPS23841。

2)请分享在 IC 中使用4个端口的应用图。

3)请验证我们的原理图,并在需要任何修正时提供输入。

4) 4)在自动模式下、用于读取 POE 寄存器的器件驱动程序。

5)我们在设计中面临的问题:我们能够使用所有四个端口向 PD 提供电力。 但当我们访问设备寄存器时,例如启用和解除 poe 端口1、2和4是工作正常的大流电话(PN:962-00080-21C,型号:GXP1625)但是第三端口通过寄存器地址和值是正确的输入,但功能不工作。 我们是

无法解决此问题。 如下所示、我们使用相同的 I2C 总线(POE1_SDO、POE1_SCL)来访问全部四个端口。

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaishnavi,

    我会在本周结束前查看您的原理图并解决您的问题。 感谢您的耐心!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaishnavi,

    您能否附上原理图? 不随附以供审查。 谢谢!

    此致、

    布兰登