This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:未发生字段更新

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336328/bq40z50-field-update-not-occurring

器件型号:BQ40Z50

您好  

我使用我们的产品实现了成功的学习周期、并且更新状态为0x06、此时生成了黄金映像并设置了应用程序使用。  

想法是现场更新会在客户正常使用的情况下发生。  

在应用程序使用测试期间、我注意到更新状态没有从0x06变为0x0E。  

这可能是由于现场放电非常快、即在几分钟内充满电至完全放电。  

我已在 IT Gauging Configuration 中启用了 FAST_Qmax_FLD 位、因为该器件在放电状态下不会长时间工作。  

在这些情况下、是否可以执行任何其他操作来使此字段更新发生或是否应在生成黄金映像之前完成。  

此致

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我认为这需要在生成黄金映像之前完成、应用程序负载可能不允许监测计鉴定更改。 运行额外的 CHARGE-RELAXE-DISCHARDE-RELAX 会将0x06压入0x0E。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    感谢您的答复。  

    我之前在原始学习周期完成时生成了一个黄金映像、其中更新状态= 0x06。

    我已将该图像加载到 PCB 上的电池电量监测计、

    我从这里开始尝试将更新状态推送到0x0E

    电池会充满电并放松、

    我一直在尝试使用 C/5放电实现这一目标、但没有成功。  

    当我从一个 打开电源 t 对于已完成的0x06学习周期黄金映像、RDIS 位为 设置 。  

    如果我从已放电的电芯开始、而不是从已充电的电芯开始、因为当黄金映像在0x06生成时、这就是电芯状态。  

    或者是需要额外的放电休息、才能在充电休息之前先清除 RDIS -放电休息

    此致

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    或者是一种需要额外放电休息模式,以便在充电前先清除 RDIS 休息-放电休息

    我相信这样做是正确的方法。 我不认为更新状态会随着 RDIS 的设置而改变。 如果可能、请在该测试开始之前启动一个日志文件、以便在更新状态不改变为0x0E 时更深入地研究电量监测计。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺