This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:NTC 温度测量

Guru**** 2513305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335420/ucc21710-ntc-temperature-measurment

器件型号:UCC21710

您好!

我们正面临 NTC 温度电路的无线问题。

当 MOSFET 开关时,我们似乎得到了一个准确的读数,但当 MOSFET 停止开关的时候,我们看到一个偏移被添加到读数。

有什么办法可以否定这一点吗? 我认为这是因为内部200uA 的电流源。

这是我的与 NTC 连接的 UCC 驱动器电路。

这是温度图、读取 APWM 引脚的占空比并将其转换为温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的联系。 我们的专家目前不在办公室。 我们将在本周结束前与您联系。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上发帖。

    AIN-APWM 功能应与输出开关无关。 如果存在上述差异、由于系统噪声、MOSFET 开关的测量结果可能会略有不准确。 在功率 MOSFET 未进行开关的情况下、我希望栅极驱动器能够在理想条件下工作。

    • 是否在您的多个产品中观察到同样的行为?
    • 在电机开启和电机关闭的情况下、测量是否精确且仅仅是 NTC 的特性?

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您的多个产品中是否观察到这种同样的行为?

    是的,我们在使用不同交换器件的多个硬件中都看到过这种情况。

    是否存在测量是否精确且仅仅是电机开启和电机关闭时 NTC 的特性?

    Im 怀疑这一点,有没有办法检查这一点吗?,我物理地探测了 APWM 引脚,并检查看占空比是否真正变化,我已经确认它确实改变了,一个不同的读数(不正确的读数) 当器件关闭时读取另一个读数(正确读数)。 请注意、当电机关闭时、值会跳跃、好像突然引入了偏移?

    我检查了数据表,如果是 NTC,他们没有提到任何异常的 NTC 程序。  附加了一些 NTC 详细信息:

    AM 是否开始怀疑放置在 AIN 引脚之前的 RC、电容器是否更小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:附上分频器计算结果供参考、如果需要进一步解决问题:

    e2e.ti.com/.../TemperatureCalc.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的联系。 我们的专家目前非常出色、我们将在本周结束时与您联系。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    如果 APWM 信号发生变化、则表示施加在 AIN 引脚上的电压发生变化。 电压变化意味着电流源发生变化或外部电阻发生变化。

    我们对器件进行了大量验证、以保证数据表(如下所示)中提供的最小值和最大值规格。

    我建议将重点转向 AIN 引脚1的输入电路。

    • 您是否能够在电机开关的情况下探测此引脚上的电压?

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Andy ,我找到了解决我的问题的办法。 您可以关闭此主题帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的更新。 请选择"已解析"选项以关闭该主题并将其更改为绿色。

    此致!

    普拉蒂克