您好!
我们正面临 NTC 温度电路的无线问题。
当 MOSFET 开关时,我们似乎得到了一个准确的读数,但当 MOSFET 停止开关的时候,我们看到一个偏移被添加到读数。
有什么办法可以否定这一点吗? 我认为这是因为内部200uA 的电流源。
这是我的与 NTC 连接的 UCC 驱动器电路。

这是温度图、读取 APWM 引脚的占空比并将其转换为温度。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正面临 NTC 温度电路的无线问题。
当 MOSFET 开关时,我们似乎得到了一个准确的读数,但当 MOSFET 停止开关的时候,我们看到一个偏移被添加到读数。
有什么办法可以否定这一点吗? 我认为这是因为内部200uA 的电流源。
这是我的与 NTC 连接的 UCC 驱动器电路。

这是温度图、读取 APWM 引脚的占空比并将其转换为温度。

您好!
感谢您在 E2E 上发帖。
AIN-APWM 功能应与输出开关无关。 如果存在上述差异、由于系统噪声、MOSFET 开关的测量结果可能会略有不准确。 在功率 MOSFET 未进行开关的情况下、我希望栅极驱动器能够在理想条件下工作。
此致、
安迪·罗布勒斯
Andy、您好!
您的多个产品中是否观察到这种同样的行为?
是的,我们在使用不同交换器件的多个硬件中都看到过这种情况。
是否存在测量是否精确且仅仅是电机开启和电机关闭时 NTC 的特性?
Im 怀疑这一点,有没有办法检查这一点吗?,我物理地探测了 APWM 引脚,并检查看占空比是否真正变化,我已经确认它确实改变了,一个不同的读数(不正确的读数) 当器件关闭时读取另一个读数(正确读数)。 请注意、当电机关闭时、值会跳跃、好像突然引入了偏移?
我检查了数据表,如果是 NTC,他们没有提到任何异常的 NTC 程序。 附加了一些 NTC 详细信息:

AM 是否开始怀疑放置在 AIN 引脚之前的 RC、电容器是否更小?
PS:附上分频器计算结果供参考、如果需要进一步解决问题: