This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:与 BQ769x2器件搭配使用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334699/bq77216-work-with-a-bq769x2-device

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好

根据 BQ77216的数据表、在使用 BQ769x2器件时、BQ769x2器件的 LOOPSLOW 设置应设置为0x11、以确保满足 BQ77216 VOW 规格。
当 bq7721609与 BQ769x2器件配合使用时、如果 BQ769x2器件的 LOOPSLOW 设置为0x00、会发生什么情况COUT 和 DOUT 引脚是否会从非活动状态变为活动状态?发生这种情况的概率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    当 bq769x2进行电池电压测量时、它会将小电流拉至相应的引脚。 当 bq77216测量到开路时、还会将小电流拉至引脚。 如果两个器件同时进行测量、bq77216有可能会错误地检测 OW 并触发保护故障。 通过将 LOOPSLOW 设置为0x11或使用禁用 OW 检测的 bq77216版本、可以减少这种可能性。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    当 LOOPSLOW 为0x00时、BQ76942的采样周期为45ms、BQ77216的 OW 检测周期为128ms。 在某个时间点、它们同时测量一个电芯、从而在 BQ77216中触发一个 OW 故障。 当下一个 OW 检测周期到达时、BQ76942将不会测量该电芯、并且 OW 故障计时器将复位、COUT 和 DOUT 引脚不会从未激活状态变为活动状态。

    此外、,在电池和芯片之间、QB769x2和 BQ77216都有自己的 RC 滤波器网络。 我认为、滤波器网络的电阻可以防止它们在运行期间相互影响、并且不应触发 BQ77216的 OW 故障。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    我同意、只要每个器件的 RC 网络都是独立的、这听起来确实应该没有问题。 我正在与团队中可能知道数据表中为什么会显示其他信息的人进行核实、一旦收到他们的反馈、我会给您回复。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    我已经向团队核实、我们不确定数据表为什么显示要将 LOOPSLOW 设置为0x11。 如果 RC 滤波器是单独的、那么 OW 电流吸收器和测量值不应该相互影响、所以 应该可以将 LOOPSLOW 设置为0x00。

    此致、

    马克斯·韦博肯