This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:14秒看门狗

Guru**** 2866280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338578/bq25150-14-second-watchdog

器件型号:BQ25150

您好!

您能否确认14秒看门狗仅在有外部电源(VIN)但不是第一次从运输模式退出时起作用?

在这种情况下,在没有 VIN 的情况下,是否有其他方法也有一个看门狗?

提前感谢!

此致

里卡尔多·盖亚蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    硬件复位看门狗在插入 VIN 时工作、因此它会在插入 VIN 后14秒内正常工作。 除此之外、没有办法触发该特定看门狗。

    此外、还有一个可配置为始终启用的普通看门狗。 它将运行一个计时器、每次发生 I2C 事务时该计时器会复位。 这是您可能要寻找的器件吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan、谢谢您的回复。

    1.它是否会在从运输模式退出后,由于有适当的外部电源(VIN)而正常工作?

    2.第二个你提到的看门狗是25-50秒的看门狗,我想. 这一个似乎不执行主机的硬件重置,是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 由于具有适当的外部电源(VIN),它在从运输模式退出后是否能够正常工作?

    退出运输模式时无法正常工作。 退出运输模式且默认设置是禁用14秒计时器时会发生寄存器复位、因此启动后将无法使用此计时器。

    您提到的第二个看门狗是25-50秒看门狗,我想. 这一个似乎不执行主机的硬件重置,它是不是?

    不提供、它不提供硬件复位。 看门狗将寄存器值复位为其默认值并生成 INT 脉冲。  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳