请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746 您好!
问题在于、无论保护设置如何、OCC 都会跳闸。 这只会在值较高的2500mA (默认值为12000)时发生。 在低于2500mA 的值上、所有安全警报在设置的阈值上完全有效。 但是、当设置为高于2500mA 时、尽管设置了更高的阈值、但阈值会在2500mA 处卡住。 这怎么可能呢? 有什么解决方法呢?
提前到达征求建议书的地方
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
问题在于、无论保护设置如何、OCC 都会跳闸。 这只会在值较高的2500mA (默认值为12000)时发生。 在低于2500mA 的值上、所有安全警报在设置的阈值上完全有效。 但是、当设置为高于2500mA 时、尽管设置了更高的阈值、但阈值会在2500mA 处卡住。 这怎么可能呢? 有什么解决方法呢?
提前到达征求建议书的地方