This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240W:输出电流问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339267/pth08t240w-output-current-problem

器件型号:PTH08T240W

大家好、

当使用12V 输入、5V 输出时、输出电流只能达到1A。 它们需要大约10A 输出电流。 您能帮助解决这个问题吗? 谢谢。

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    1.将 R2更改为0欧姆、将 R7更改为0欧姆

    2.如果客户使用涡轮变速器、请通过包括输出电容降额计算 R5的正确值、

    观察 Cout、电容值相对于 R5值10kohm 是错误的

    3. 跟踪引脚具有内部 RC 电路可以在 R3使用0欧姆

    4.如果未使用智能同步、建议将 SmartSync 引脚连接到 GND。

    消耗更多电流后对稳定性和 Vout 所发生的情况

    谢谢!

    救世主