This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:I2C 故障

Guru**** 1129710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339273/bq76952-i2c-failure

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: Strike

您好!

在我们制作的每100个电路板中、1会导致在将器件组装到电池组时出现 i2c 故障。 以下是完整详细信息

电池组:60V

电荷泵电容器:0.47uF 100V

BAT 引脚电容器:1uF 100V 和100pF 100V  

RBAT:100R,然后是100V 二极管

后损坏观察结果:

  • Bq76952 IC 发热(仅板载 TI IC 时电流消耗为0.003)
  • Reg18电压为0.2V、不像其他器件那样为1.8V。  

我怀疑 bq76952损坏。 我想知道造成此损坏的原因是什么。 我附上原理图供您参考。 请检查

到目前为止、我还没有使用 D4双向 TVS 二极管、但我为将来的使用提供了空间。 这时单向 TVS 二极管是否会解决问题?

编辑: 我发现 Reg18引脚上的电容器(2.2uF 25Vdc)较短。 这些特性。 已恢复通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mounish,

    我很高兴听到您发现了哪个组件出现故障、并且之后部件工作正常。  

    是的、我强烈建议您在可能发生 ESD 冲击的任何位置添加 TVS 二极管。 您的组装是否遵循 ESD 安全方法?

    电容器在组装前是否已损坏? 或者电容器稍后是否会损坏?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis H. S

    我们遵循极简的 ESD 方法。 您是否认为这是 ESD 故障?

    否、器件工作了几个周期、之后失败。

    您是否建议在 Reg8引脚或 Bat 引脚上添加 TVS 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mounish,

    我发现很奇怪、只有一个电容器受损。 不确定是 ESD 还是其他类型的元件、但添加 ESD 相关元件是一种好的做法。

    REG18通常不需要 TVS、除非您在那里看到危险的瞬变。 最好将这些元件安装在其他地方、例如 BAT 或通信线路。

    我们有以下文档、其中显示了我们所完成的 ESD 测试类型以及针对 ESD 稳健性的一些建议:

    BQ76942 IEC ESD 61000-4-2 ESD 测试报告

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙