This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180

Guru**** 2517730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339637/ucc28180-ucc28180

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、Kevin、我一直在对 UCC28180集成电路进行仿真、但是我发现的大多数仿真都是针对6引脚型号进行的。

但是、我的电路需要8引脚版本。 您能指导我在哪里找到此文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irfan:  

    TI 提供的唯一仿真模型是 UCC28180产品页面上的 PSpice 和 TINA-TI 模型: https://www.ti.com/product/UCC28180#design-tools-simulation。 没有其他可用的型号。   

    UCC28180器件本身仅采用8引脚 SOIC 封装。  它没有其他物理封装、也没有"6引脚型号"。
    仿真模型仅显示6个引脚、因为(在模型中)假设 VDD 为 12V、并且 FREQ 被选为参数、而不是通过电阻进行编程。  
    尽管被标记为"瞬态"模型、但这些模型实际上是平均模型。  它们能够仿真某些低频瞬态行为、例如启动、负载阶跃和线路变化、但无法对逐周期现象进行建模。  

    此致、
    乌尔里希