This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440:OCP 点

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339585/lmr51440-ocp-point

器件型号:LMR51440

团队、您好!

最近、我的客户使用 lmr51440设计24V 到12V/4A 的电源、现在 OCP 点为3.9A、导致这个结果的因素是什么?

L:5.6uH、频率:931kHz、

这是一个很好的例子。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所选电感器的额定值对于此应用而言不正确。 LMR51440是一款4A 的降压转换器、具有最大7.5A 的高侧电流限值(请参见数据表的第7部分)。 所选电感器的饱和电流额定值为3.7A、低于降压转换器的4A 额定值、显著低于高侧电流限制。 电感器可能会饱和、这不是过流保护。

    为了使器件在过流事件中正常运行、电感器的饱和电流额定值需要大于数据表中列出的最大高侧电流限值。 为防止电感器在正常运行期间和过流事件期间饱和、选择额定值合适的电感器非常重要。 如果电感器饱和、器件将无法正常运行。  

    此致、