This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22959:使用 TPS22959负载开关充电时断开电池

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22959, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339137/tps22959-disconnect-the-battery-while-charging-using-tps22959-load-switch

器件型号:TPS22959
主题中讨论的其他器件: BQ21040

 TPS22959负载开关是否可用于在使用 bq21040对单节锂离子电池充电的同时断开负载连接。

在另一个问题中、建议我使用 bq21040上的 CHG/引脚来驱动逻辑、它是否能与 TPS22959配合使用?!

 未连接 USB 电源时、CHG/引脚的状态是什么?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    是的、TPS22959可用于在充电期间断开负载。 我认为使用 CHG/引脚是可以的、因为它在电池充电时会被拉至 GND (关闭 Hi-Z)、而在充电完成时会被拉至 TPS22959/被拉至高电平(打开 TPS22959)。 移除 USB/BQ 输入时、CHG/引脚应为 Hi-Z、请参阅下面的内容

    我需要注意的几件事是:

    -确保 TPS22959 VOUT 不会高于其 VIN

    -您可以使用4xTPS22997 、因为它具有热关断功能、以提供额外保护。 如果没有、我推荐采用3xTPS22959、以确保它们能够处理您在直流操作下的峰值电流。

    谢谢。

    帕特里克