This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:请求 UNSEALED 模式序列

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337392/bq35100-request-for-unsealed-mode-sequence

器件型号:BQ35100

背景:

我们正在研究 SAFT LS33600 3.6V 的 Li-SOCl2电池。

根据电池化学成分、我们正在尝试配置 EOS 模式。

已执行以下序列:  

1) 1)将 GE 引脚设置为高电平

2) 2)等待状态寄存器的 INITCOMP 位变为高电平

3) 3)监测计使能命令已发送、并等待控制寄存器的 GA 位变为高电平

4) 4)将 SECURITY 模式从 FULL ACCESS 模式更改为 SEALED 模式

5) 5)现在我们要进入 UNSEALED 模式、为此会发送以下命令-

  5.1) 0x3E 0x14 0x04

  5.2) 0x3E 0x72 0x36

  5.3) 0x3E 0x54 0x00

  5.4) 0x3E 0x54 0x00

  5.5)等待响应

问题:

我们在技术手册中未找到关于将安全模式设置为 UNSEALED 模式的任何0x54命令参考。

请提供详细说明序列的 UNSEALED 模式设置参考。