This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:XL 位错误信号检测时间

Guru**** 2589490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339348/bq40z50-r2-xl-bit-error-signal-detect-time

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

大家好、

客户设计将在 XL 模式(400kHz)下使用 bq40z50的系统

与 SMBus 400kHz 规格相比、超时为25ms。 了解 XL 模式(bq40z50)并不完全遵循 SMBus 3.1、只是想检查5ms 超时是否成立(来自 bq40z50 DS)以便与系统一起使用

bq40z50 DS

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    是的、如果数据表中有说明、那么它应该适用于相应系统。

    此致、

    尼克·理查兹