This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79631-Q1:如何设置保护值?

Guru**** 2573355 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79616-Q1, BQ79631-Q1, BQ79616, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338309/bq79631-q1-how-can-i-set-protection-values

器件型号:BQ79631-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYBQ79616-Q1BQ79616TIDA-00792

你好

我使用1个 BQ79631-Q1单元和2个 BQ79616-Q1单元创建了一个系统。 我可以使用 USB2ANY 显示通过 BQ 自动评估连接的电芯电压。 没问题

我打算使用 BQ79631控制接触器。 但是、我找不到在哪里调整保护值。
例如、过热、欠温、过压、欠压、过流、过热等参数 欠流和短路保护值、我在哪里可以调整它们?

我在"自动评估"中找不到用于调整保护值的部分。 请帮帮我。

法蒂赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    在 BqAutoEval 中、有一个"保护器"部分、UV 如果您使用 BQ79616作为基本器件、可用于配置 OT/UT、OV/BQ16。  

    如果使用 BQ79631作为基础、则需要在寄存器映射中写入值。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Anthony Pham

    感谢您的回答。  

    我之前使用的是 TIDA-00792开发板。 我可以通过 BQ Studio 轻松地更改保护值。

    现在、我将使用 BQ79631作为基础、并将 BQ79616堆叠。 在寄存器映射中、我只能读取当前值。 但是、我如何设置过流保护呢?

    法蒂赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    如果无法写入、我建议尝试使用命令序列选项。 请确保正在读取和写入正确的器件和寄存器。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Anthony Pham


    我可以在与电流相关的寄存器映射中看到可读的当前值。  

    这适用于 BQ79631-Q1。

    我在寄存器映射中找不到任何与过流保护相关的其他值。 为了调整过流保护值、我应该在寄存器映射中更改哪个参数?

    法蒂赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    毫米波雷达传感器

    这些是结果寄存器。  过流预计会超过主 CMAC 的范围、因此在微控制器侧、您可以读取范围更宽的 CSAUX ADC。 BQ79631-Q1没有内置的过流检测系统、因此需要计算该读数并将其与您自己的过流保护阈值进行比较。  

    也需要为 OTUT 执行类似的实现、

    您指向的寄存器仅用于读取;此处不能如上所述设置阈值。  

    您 还可以按照数据表中所述的过程使用 OVUV 比较器来了解过流检测方案。

    要设置 OVUV 阈值、您需要修改寄存器0x0009和0x000A。  

    用于 BQ79616-Q1

    BQ79616-Q1确实具有 OTUT 和 OVUV 保护器、但没有内置的 CMAC。

    对于 TIDA-00792参考设计、此设计使用内置有 OC 检测功能的 BQ79640。 该器件与 BQ79631-Q1不同。  

    此致、

    安东尼·范