This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:Bq76942

Guru**** 2814185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339220/bq76942-bq76942

器件型号:BQ76942

尊敬的先生:

  • 根据附加的配置文件、现在 OVP 和 UVP 正在 工作、并附加配置文件。

请检查 OVP 和 UVP 设置(以及任何其他重要参数)的配置文件

因此我们可以最终确定这个 OTP 文件并将其融合在所有生产板的 OTP 中。 如有任何问题、请在 FILE.e2e.ti.com/.../final_2D00_250224.gg.csv 上提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh:

    COV/CUV 看起来正常。

    CUV 设置为2.783V 阈值和244.2ms 延迟。

    COV 设置为4.301V 阈值和244.2ms 延迟。

    在我看来、整体情况不错。 但请确保在对器件进行 OTP 测试之前已测试您想要测试的所有内容。 如果有任何错误、可在每个寄存器被更改后再次写入一次 OTP。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙