This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:输出阻抗测量应用手册 Sluaai0

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338088/tps62816-q1-output-impedance-measurement-application-note-sluaai0

器件型号:TPS62816-Q1

您好!
我要查看应用手册 Sluaai0。 我不清楚两点。
1)测量输出阻抗时,如何将设置更改为测量开环和闭环阻抗?
2)我真的不明白为什么开环阻抗小于闭环阻抗的周期存在? 介于150kHz 和550KHz 之间。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议遵循 链接进行 校准设置。  

    在此期间和后续电容器特性期间、开环会受电容器 ESR 值的影响。 我建议遵循第5页、其中提供了详细说明。

    此致、

    Tanvee