This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400 I²C 无法进行通信

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339168/ev2400-the-ev2400-i2c-is-unable-to-communicate

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好、TI 工程师

我当时使用 EV2400与 BQ34Z100进行通信、最初几天我都正常使用它、但我发现使用它几天之后无法通信;主机上直接显示了与器件进行通信的超时或意外响应。

EV2400 COMM 指示灯每3S 闪烁4次、使用万用表测量 SDA&GND、SCL&GND、其现象对应于 COMM 指示灯、当 COMM 指示灯不闪烁时、电压为3.2V、且闪烁时为0V;

e2e.ti.com/.../WeChat_5F00_20240320094829.mp4

这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否正在使用 EVM? 此行为通常由上拉电阻器引起。 EV2400在 SDA 和 SCL 上有内部10k Ω 上拉电阻、因此如果您的电路板在 SDA 和 SCL 线路上也有内部10k Ω 上拉电阻、那么您将会遇到通信问题。 请确保您的电路板上的上拉电阻器被禁用。  

    此致、  

    Jonny.