This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:通过 PMBus 清除故障

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339184/tps53681-clear-fault-through-pmbus

器件型号:TPS53681

大家好、

如果通过 PMBus 将故障清除至 TPS53681、将返回什么命令?

在客户电路板上写入03命令后、返回 NACK。 是因为53681没有收到03命令吗?

另外、03h 是否写入一个字节? 还是写入两个字节?

BR,

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    03h 为无数据只写命令。 您必须使用  发送字节 才能对其进行写入。 更多信息、请参阅以下内容。  

    希望这对您有所帮助、  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚