This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:检测/分类使能寄存器(0x14)正在从0xff 复位为0x0、而在使用 REACH PoE 测试器进行连续校准期间、没有任何读取/写入寄存器的尝试。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330810/tps23881-detect-class-enable-register-0x14-is-getting-reset-to-0x0-from-being-0xff-without-any-attempt-to-read-write-into-the-register-during-continuous-jijo-using-reach-poe-tester

器件型号:TPS23881

您好!
我正面临一个奇怪的问题。 我正在 PSE 上测试 Jijo、 我正在使用 REACH poe 测试仪进行断电/开电操作。 我将运行一个脚本、其中包含使用 连接关/开至高速缓存自动 Jijo。
我正在对以半自动模式运行的 PSE 执行 Jijo、
我要在 PSE 上加载 SW、作为 SW 的一部分、我们在启动时执行以下操作:

软件启动时的寄存器设置:

0x26 --写入0xe4
0x29 --写入0xdd
0x40 --写入0xff
0x50 --写入0xf0
0x55 --写入0x00
0x17 --写入0x84
0x01 --写入0x01
0x12 --写入0xAA

我们仅在发出像 poe mode poe 这样的命令时设置为0x14、该命令首先设置0x14、然后 对端口执行 PWON (写入0x19)。
在所有端口上、已启用 poe、这意味着4个通道中每个通道的0x14=0xff。

Now.using poe 测试仪,我们在12个 PSE 端口上执行电源关闭/开启(这里我们使用了3组诗卡,每组控制8个端口,所以3为24个端口)。

我们尝试了大约40-50次(每次在每个12个端口上执行断电/上电)。 经过这么多次迭代后、0x14的自动值从0xff.Remeber 更改为0x0、如前所述、我们不会触摸作为 Jijo 的一部分的0x14。


我们在 Jijo 做以下事情:

读取0x0
根据0x0的校验位检查 poe 事件类型。(在此处读取事件寄存器(0x2、0x4、0x6、0x8、0xa)

使用0c/0d/0e/0f 读取检测状态、以查找每个通道的检测和分类状态。

如果在通道上发现检测良好、则从此处自身返回(适用于插孔式情况) 只需清除中断、在检测良好情况下、遍历每个端口以找到总消耗功率、我们可以检查 PD 的运行状态(读数0x10)、如果为启动状态、我们将读取电流和电压(0x30、0x31、0x32、0x33)以查找每个通道/端口消耗的功率、这种检查是为了避免在情况下加电 限制功率
余量。 稍后我们将为该端口(0x19)发出加电命令。

之后、我们将使用0x1a (将0x80写入0x1a)来清除中断。  

请指导此问题的 RCA 是什么? 如果能早日得到答复,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:  

    我正在研究这一点、今天将由 COB 提供分析。 感谢您的耐心!

    此致、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:
    您是否从您身边检查了这个问题?我更进一步、停止了任何其他可以并行发生的 i2c 事务、但仍为0x14的值正在从0xff 更改为0x0。pls 看看优先级问题、因为我们正在研究软件的测试并即将发布。

    此致
    Ayush Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush

    感谢您的答复。

    我们的 PSE 专家目前不在办公室。 请期待响应缓慢。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我能在本周收到回复吗?

    此致
    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    感谢您的耐心等待。 在多个周期内不应清除0x14、除非存在复位器件的故障条件。

    您能否确认没有发生可重置系统或器件的故障? 您是否还能确认您在加载时使用的是最新版本的 SRAM? 您可以检查寄存器0x41吗?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:


    您可以告诉我 、我如何确认是否发生了任何故障情况、因为故障情况似乎可能由于各种原因而发生、例如过压、

    欠压、过流、过热和短路。 请告知我、我们是否可以读取任何特定的寄存器以了解发生了某种故障情况。

    回答您的第二个问题、我们使用的是 SRAM 版本0x7、其输出为0x41。

    此致、
    Ayush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    首先、我建议迁移到最新正式版本的 SRAM v14。 加载此 SRAM 版本后、检查问题是否仍然存在。

    您可能读取故障寄存器0x00的故障条件有助于发现一般故障发生、此外、读取02-0Ah 可更深入地了解发生了什么故障。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:


    感谢您提供有关故障条件检查的信息、您是否可以分享该链接、其中包含将 FW 从0x7升级到0x14的步骤?

    此致
    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:
    我使用了该链接  
    https://www.ti.com/lit/ab/slvae12e/slvae12e.pdf?ts = 1710323025435&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23880

    有一部分
    从 TI mySecure 软件网页访问最新版本的 TPS2388x 固件。

    我尝试访问它,但它没有显示我任何东西,你可以分享我下载的文件或步骤的快照也. 我以前使用了从0x3升级到0x7的步骤、u 可以与我分享一个从0x7升级到0x14的步骤。

    此致
    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    我看到了您的 TPS23881 mysecure 文件夹访问权限申请。 我已批准这一步、您现在应该可以访问 SRAM v14了! 现在您已经拥有访问权限、您可以在 TI.com 上登录您的 TI 帐户并转至安全资源。  

    在您访问安全资源后、您会找到 TPS23881-DESIGN 文件夹、因此可以访问此文件夹。 文件夹将如下所示:

    在此处、您将下载可执行文件"TPS23881_2_SRAM_CODE_v14_Windows.exe"。 下载可执行文件后、您将能够下载 SRAM 数据和奇偶校验数据。 通常、此路径为 Windows (C:)> Program Files>Texas Instruments>TPS23881_2_SRAM_CODE_v14。

    另请确保您的加载顺序是最新的。 我假设是您成功加载了 SRAM v07、但为了安全起见、请参阅 此处的编程指南。  

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:


    感谢最新的 SRAM 版本,没有看到问题了,谢谢你的帮助!!.

    此致

    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    很高兴听到这个消息。 我将关闭此主题、请将该主题标记为已解决、以帮助关闭该主题。 如有任何进一步的问题、请随时打开新主题! 谢谢!

    此致、

    布兰登