This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:关于 PDO 检查

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338570/tps25730-about-pdo-check

器件型号:TPS25730

大家好、

客户正在使用我们的 EVM 评估 TPS25730。

这些开关 通过 ADC1将最小电压配置设置为9V、 通过 ADC2将最大电压配置设置为20V。 因此、他们认为这样只能通过 TPS25730获得9V~20V 的电压。

在获得5V 输入时、将没有电压通过 TPS25730。 但是、EVM 测试显示、5V 电压仍然可以通过 TPS25730进入 PPHV。  

您能评论一下为什么会发生这种情况、以及我们是否可以阻止电压超出设置范围?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 我们目前正在研究的 TPS25730的下一修订版、预计会更改这种行为。

    现在、该器件引导至 AlwaysEnableSink 模式、在引导时关闭电源路径(直到加载配置)。 对于下一个修订版本、此器件将启动至安全模式、这将在 配置被载入前使电源路径保持打开状态。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    要重新发布、这意味着我们将发布一个新的器件型号还是只是一个 PCN?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    这将是一个新的器件型号。

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    我将离线联系您来讨论这个问题。

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。

    我将继续、把这个标记为已结束。

    此致、

    康纳