This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:负载调节干扰

Guru**** 2536980 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325553/ucc28951-load-regulation-disturbance

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28950

尊敬的团队:

我们在设计电源时使用 PSFB 控制器 UCC28951PWR。

我们的规格如下。

输入电压:390V(PFC)现在未连接 PFC 部分使用直流电源进行测试。

输出:24V @40A。 即960W。

开关频率 :100KHz。

我们在设计原理图时参考了数据表和应用手册(UCC28950 600W 相移全桥设计评审/应用报告(修订版 D))。

现在、当我们增加输出电流(负载)同步波形干扰和变化输出电压时、我面临负载调节问题。(即24.56- 25.89VDC)

条件:输入390V 直流,输出24.56V 直流电15A 时, 高于15.2A 时观察到干扰,电路板产生一些开裂噪声。

还观察到同步整流器85度处发热、漏源电压约为85V。 (变压器匝数比- 10:1电感:1.6mH)

同步整流器规格:100V、130A、RDS 2.5m Ω

此致、

苏迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可以分享的波形和原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找以下文件。  

    e2e.ti.com/.../PSFB-Schematic-_2800_2_2900_.pdf

    黄色: 漏源 A

    绿色:B 的漏源  

    我们还面临着另一个问题:如果我们突然关闭390VDC ,然后损坏输出同步整流器。 我认为缓冲电路存在问题。

    此致、

    苏迪尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在评估您的查询、很快会回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图、似乎您没有使用不连续导通模式(DCM) SR FET 关断。   如果在临界导通之前未将 SR FET 关闭、会产生负电流、从而在 FET 关断时导致 FET 上出现过大的电压。  这很可能是导致噼啪声噪声和 SR FET 发生故障的原因。

    以下链接将带您进入应用手册、该应用手册将逐步使用 UCC28951设计移相全桥。  有一节介绍了如何设置 DCM 比较器以防止负电流流经 SR。  这里还有一个指向 Excel 电子表格的链接、以及应用手册、您可以使用它来检查您的设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉因为电路板正在维修而延迟。  

    是的、我们启用 DCM 模式并 设置上部电阻18k。 并检查电路板性能。

    但是、当输出电压达到24V 时、控制器会进入保护模式。

    此致、

    S·达纳瓦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用了 DCM 比较器阻止了 FET 的损坏?

    转换器将进入保护模式还是轻负载突发模式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    确实使用了 DCM 比较器阻止了 FET 的损坏:我们无法到达那里...

    转换器是进入保护模式还是轻负载突发模式:电路板进入保护模式,因为驱动器 A、B、C 和 D 在达到24V 输出时关闭。

     

    此致、

    苏迪尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是  由轻负载突发模式还是过流保护引起的?

    这两种情况都将导致输出关闭。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们启用 DCM 并在有负载的情况下进行测试、它工作正常并调节输出电压。

    我们在此设置6A 阈值电流。

    但是、低于6A 时如何观察 输出电压的波动。  

    如何解决? (偏差24.0 - 24.8读数波动)

    此致、

    苏迪尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要研究电压放大器输出、CS、SS 和输出电压、以查看是否能够确定导致输出电压低于6A 的原因。

    您可能还需要检查 Rtmin 电阻以查看其设置位置。  控制器可能会进入轻负载突发模式、从而导致输出波动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    好的、将对其进行检查。

    请帮助我了解如何设置和阅读满贯补偿公式。  

    在等式107中。 提及 S (f)公式、因此请帮助我考虑 J 和 f 开关频率的正确值。

    此致、

    苏迪尔

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    j 是–1的平方根。  就 S (f)而言、这被称为角速度、是频率的函数。  Gc (f)是控制到输出传递函数。  增益将随频率而变化。   

    在设置补偿时、您只需在设计中使用交叉频率即可。  如果您使用光耦合器反馈、则频率应为1至2kHz。

    此致、