This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:ABS-VINDPM 值决策?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339443/bq25798-abs-vindpm-value-decision

器件型号:BQ25798

尊敬的 TI:

我希望你们做得好。 我对充电器中的 ABS-VINDPM 参数很好奇、因为它对我的应用设计至关重要。 我要按照 TI 的指导原则并联使用三种充电器、但此参数会让情况变得不好。  

让我举个例子来说明一下。

当我插入输入时、假设输入为12V、此参数将设置切断 VSYS 输出的最小输入阈值。 如果输入 dip 发生在缺省 ABS-VINDPM 参数之下、那么 VSYS 将被切断、我不希望这样。 因为我想在开始时根据默认硬件设置运行内容、然后写入参数。 但当发生骤降时、系统就像没有用于写入参数的源一样。

以下是我的问题:

-充电器如何决定 ABS-VINDPM 的最小值? 因为每次功耗这个值改变时、输入的增量每次都不同。

-如何通过硬件设置将 ABS-VINDPM 值设置为3.6V ?

我期待收到您的回复。

此致、

A·阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    在转换器开始从电源拉取电流之前、在上电时、对于低输入电压、VINDPM 设置为0.7V;对于高输入电压低于 ADC 测得的电压、设置为1.4V。   遗憾的是、无法通过硬件调整 VINDPM 值。

    此致、

    杰夫