This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:如何评估效率@超轻负载

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334708/tps62843-how-to-evaluate-the-efficiency-very-light-load

器件型号:TPS62843

您好、

问题:如何评估效率@超轻负载(例如1uA)?

应用:PE 可穿戴设备。

背景:  

(1)无法准确地检测到@ 1uA 的输入电流。 因为 PFM 模式被触发@ 1uA 负载。 输入电流会由于 PFM 脉冲而频繁变化。

(2) 1uA 负载是我的系统中的一个重要应用。

您可以分享如何评估1uA 负载效率吗?

谢谢!

明汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Minghan:

    感谢您使用 E2E、

    我建议 使用 数字万用表来测量如此小的输出电流对应的输入电流。

     数字万用表测量范围应 以 uA 为单位、并将电力线周期设置为大于10、以实现精确测量。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢你的评分

    我必须使用数字万用表、其 测量范围应在  uA 左右。 我已经将 PLC 设置为10以上、以便进行精确测量。

    不过、测量值 也会在大范围内剧烈跳跃。 我现在使用轻负载 Iin 测量的平均值函数、以便为系统中这种插座的精选 IC 提供准确的效率数据。 有没有更好的方法?

    谢谢。

    明汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Minghan:

    我建议 在数字万用表(100 PLC)上使用1mF 电容器、如下所示、以精确测量输入电流。  

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    感谢您的支持。

    您是说要添加一个与数字仪表并联的1mF 电容、如下所示? 您能解释一下为什么这种方法会使输入电流平滑@ PSM 模式?

    谢谢。

    明汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minghan:

    对于延迟响应深表歉意。

    您的意思是在数字仪表中并联一个1mF 电容,如下所示?

    是的、您的理解是正确的。

    您能解释为什么这种方法会平稳输入电流@ PSM 模式吗?

    在 PFM 模式下、输入电流针对一个短脉冲、并且由于开关频率极低而输出较长的时间。 通过添加并联电容器将降低电流的下降斜率、因此平均电流测量将准确、如下所示。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Moheddin。 我将尝试通过这种方法评估该 IC。