This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:反向电压

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981, TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326188/tps25981-reverse-voltage

器件型号:TPS25981
主题中讨论的其他器件: TPS25983

当 TPS25981从 VOUT 侧接收到大约5V 的电压时、我想检查 IC 是否正常。
假设从体二极管到 VIN 侧会发生缠绕。 跳动的电流非常小(大约为 μA μ A)。

我们正在考虑一种配置、在该配置中、它连接到 USBPD-FET 端子的栅极驱动引脚 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    内部 MOSFET 的体二极管在较长的时间内不应支持高电流。 它应该能够应对短持续时间(<10us)的~10A 电流、以及长持续时间的小电流(< 100mA)。 因此、如果电流为 uA 量级、我们看不到任何问题。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的答复。 让我再确认一件事。

    关于 TPS25981的 Vout 绝对最大额定值、数据表中的输出电压为 VIN + 0.3V。 这意味着"VIN 额定最大电 压高达+0.3V => 20.3V"或"IN 引脚的电压输入是+0.3V"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    这意味着 VOUT 不应超过 VIN 0.3V、以避免内部 FET 体二极管导通。  

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢你。

    BTW、您是否知道 dVdT 引脚输出电压范围的设计值?

    图8-8在使用端子进行电路配置的情况下、dVdT 的阻尼电阻是否有建议值?
    (除非另有说明、否则我们将根据数据表中的8.3.3进行设计。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    在启动期间、dVdt 输出将达到 Vin + 3V 左右、然后在稳态运行期间等于 Vout (of device)。  

    是的、对于 Cdvdt 值、你通常可以遵循8.3.3、但需要考虑更多因素。 阻尼电阻和 Cdvdt 构成 RC 电路、因此可保持5 * time_constant、使得斜升仅取决于由 Cdvdt 定义的所需持续时间。  

    如有进一步的问题,请作答。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    我再次通过这个线程,并意识到我在我之前的答复中犯了一个错误。  

    dvdt 输出将在启动期间变为大约 Vin + 3V、然后在稳态运行期间等于(器件的) Vout。  [/报价]

    我想您正在使用具有反向电流外部 FET 阻断选项的 TPS259813变体。 在该器件的稳态运行期间、dVdT 也保持高于 Vout、并且在任何运行阶段都不会连接到 Vout 器件。 此外、dVdt 输出接近 Vin + 5V。 (我重新检查了此内容)

    TPS259814型号不支持外部 FET 电流阻断、因此在浪涌完成后 Vout 短接至 dVdt。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    谢谢你。 我可以理解。

    在数据表中、V_dVdt (min)为 VIN+ 5V。

    您是否有 V_dVdt (max)值或方差?

    客户已请求这些元件来选择外部 FET。

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto San:

    这不是数据表中的特性数据点。 我正在与我们的设计团队核实、并会向您回复有关这方面的按设计限值。  

    此致、

    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    感谢您的支持。
    如果您获得数据、请与我联系。

    非常感谢、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goto-San、

    感谢您的耐心。 我再次关注设计团队以突破限制。 我会在明天 EOD 之前回复您。  

    TPS25983器件限制也是如此。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    根据设计、dVdT 引脚的最大限制为28V。 感谢您的耐心。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    感谢您的支持。

    客户正在使用 EVM 进行评估、并且有一些问题。
    我附上详细资料。

    您能支持这些吗?

    此致、
    转至  

    e2e.ti.com/.../TPS25981.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    当然、我会检查这一点。 由于我正在进行一些其他实验、今天很难对其进行检查。 请在周一之前期待我的回答。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    我已经直接回答了这些问题。 让我们继续进行讨论。 我将关闭该主题。  

    此致、
    阿鲁什