This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:原理图符号中的 S-CONF 引脚类型?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338597/tps62913-s-conf-pin-type-in-schematic-symbol

器件型号:TPS62913

S-CONF 引脚类型在数据表中称为输出。 它是输出还是输入引脚?

https://www.ti.com/lit/gpn/tps62913

请建议 S-CONF 在接地时的引脚类型、因为此设计引发"Output is Connected to Power"的 DRC 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    我们的数据表如下所示、没有任何接地问题:

    我们的用户指南还提供了有关连接到 GND 的选项、

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请澄清 S-CONF 是输入引脚还是输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个输出引脚。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Colin。 但请说明 S-CONF 的功能、因为它是配置引脚、用作输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    请查看  S-CONF 的以下功能。

    谢谢

    科林