This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663输入短路保护。 LM5013故障

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, LM5013, TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335234/tps1663-tps1663-input-short-protection-lm5013-failure

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:LM5013TPS2663、TPS2662

我一直在对电路的第一级电源进行短路:50V 的 TPS16630 EFUSE + LM5013DDAR 直流/直流(12V)+ LM5013DDAR (可变输出、默认输出:38V)。

我们希望该电路板在输入端发生短路时能够保护自身(该电路板是模块化系统的一部分:几个模块插入到背板中)。 在进行短路测试时、我们将测试一个模块插入并正常工作(50V)的情况、然后有人在相同的50V 电源上添加了错误的短接模块。

当我们这样做时:

-在38V 的 LM5013已被销毁。 我们观察"SW"引脚、"输入"引脚和"GND"引脚内部连接的情况。 我们如何保护这种直流/直流转换器?

- 12V 的 LM5013可以。 当我们多次执行相同的测试时(4)、最终这个直流/直流转换器也被销毁。 明白了吗?

-我们监测了 EFUSE 的 IMON 电压,我们测量了高达10V(5us aprox)的电阻器5k1。 文档显示此引脚的输出限制为5V?

非常感谢您的帮助。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西、您好!

    TPS1663器件是否正常?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    是的、TPS16630器件似乎正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西、您好!

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西、您好!

    请分享原理图以供回顾。 当您在 VIN 短路时、VOUT 的电压是50V?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    请找到附有一份我们已安装在 PCB 上用以测试此情况的草图。 请注意、为了启用它、我们已在 IC19的引脚2和引脚3之间安装了一个820k 电阻器、因为未安装3V3直流/直流转换器。 没有安装 IC31 (同样也没有安装3V3)、我在此原理图中进行了维护、仅是为了便于您了解两个直流/直流转换器的工作原理。 D3和 D4仅为先前版本、从未安装。 R215为150k Ω、R7为3k Ω。 最后、在最终的 BOM 中、我们安装了 C168=180pF、但当出现问题时、安装了56pF、这就是我们在该原理图中保留56pF 的原因。

    此致、e2e.ti.com/.../TI_5F00_supply_5F00_TPS16630_5F00_LM5013.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iganasi:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iganasi:

    我认为由于输入短路、有很多反向电流通过电子保险丝的体二极管。 这可能会损坏电子保险丝或直流/直流(它可能不支持反向大电流)。 具有反向电流阻断功能的 TPS2663等器件在此处可能更有用。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    -我们使用的电路板功耗高达50V/2A、因此无法使用 TPS2662 (0.88A)。 是否有其他方法可以保护 LM5013?

    -我在第一条消息中提到的 IMON 电压测量是什么?  我们监控了 EFUSE 的 IMON 电压、并通过5k1电阻器测量了高达10V (在5us aprox 期间)的电压。 此文档指出此引脚的输出限制为5V。 对于这种不良行为、有哪种解释?

    此致、

    伊格纳西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西、您好!

    输入短路违反了器件行为、因此器件可能无法按预期工作、其他功能也可能无法正常工作。 我认为、如果电流从 VIN 飞往 VOUT、那么您应该会看到它受到限制。 IMON 电压是否稳定至较低值?

    此致

    G·库纳尔