This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:如何连接两节单节电池(LiPo 或 LiPO4)。 我有没有平衡它?

Guru**** 2384080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300, BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337547/bq25306-how-to-connect-two-single-cells-lipo-or-lipo4-have-i-to-balance-it

器件型号:BQ25306
主题中讨论的其他器件:BQ25300

大家好!
我需要一些建议、因为我对充电器不太了解。

我有两个单元(每个单元都具有 PCM)。
我有两种可能的技术:LiPo 电池或 LiPO4电池。

我必须将电池串联起来、然后使用快速充电器为它们充电。

我使用 BQ25300为单节电池开发了原型、一切正常。

以 BQ25306为例、它适用于两节串联电池。

如何平衡两节电池? 如果我的电池是空的、而电池是带电的、充电器如何知道?

是否需要选择其他充电器 IC? 我应该插入能平衡电池的东西吗?

谢谢!
斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stefano:

    我们将在下一个工作日与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning...等你了。

    此致

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Stefano

    请使用电池平衡器平衡 两节串联电池。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我提供2芯电池组的器件型号吗? 我不确定是不是可以在我的应用中使用微控制器、我更喜欢独立的 IC、如果存在的话。

    谢谢

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stefano:

    这是充电器支持。 请针对器件建议提交新的 e2e 主题。 相应的团队将为您提供支持。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 再见

    斯特凡诺