This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:TPS259804电流限制问题

Guru**** 2591880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339185/tps25980-tps259804-current-limit-issue

器件型号:TPS25980

大家好、

我的客户在使用 tps259804时遇到问题。

他们发现电流过冲可达到7.5A、非常接近于设置限值(8A)。

因此、它们希望将电流限制阈值提高到10A。

因此、他们需要使用以下公式将 I 限制设置为10A。

是否存在任何风险或机制违规? TPS259804标记为8A。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    因此、他们需要在 IMAX 和 ILIM 之间具有更大的裕度。 我是否正确理解了您的问题?  

    设置10A 将违反我们的建议运行条件。 在回答您的问题之前、让我先检查几件事。 同时,你能确认我的理解。  

    此致、
    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我看了一下。 我们不在生产中测试10A、因此会存在一些风险。 热性能方面、器件可以处理10A、也可以处理10A 的瞬变。 如果他们主要关心的是短时某些峰值电流、则器件可以处理。   

    如果没有后续问题、请点击"Resolved"、这已回答您的问题。   

    此致、
    阿鲁什