This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60150:栅极宽度(过程尺寸)

Guru**** 1193650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333735/tps60150-gate-width-process-size

器件型号:TPS60150

您好!

我们想知道制造该元件时使用的栅极宽度。

 

这是我们采购委员会的必填信息。

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julie、您好!

    您能否更详细地解释为什么采购委员会需要制造工艺?

    以下是您可以在线查看的信息: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPS60150DRVR

    https://www.ti.com/material-attributes-search/?material=TPS60150DRVR

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:
    感谢您提供文档。

    我们想检查一下晶圆制造工艺是否低于90nm。

    此致、

    朱莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julie。

    制造工艺如下图所示。 这就是我们所能提供的关于制造工艺的所有信息。  关于流程的多少、我很遗憾地说这是机密信息、不向客户开放。 工艺的大小与焊接无关、我想问一下为什么这会阻止采购?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini:

    谢谢你的答复。 我和 Julie 在同一家公司。 这是为了检查该过程是否即将过时。 实际上、我们想要检查它是否很快就会变成 NRND 或 EOL。

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    目前没有任何 ELO 这个设备的计划。 我想问一下项目周期是多少? 是否为机密信息? 如果是、请给我发送电子邮件以了解更多详细信息。