This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:电流限制

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336146/tps53355-current-limit

器件型号:TPS53355

您好!

1) 1)超过21引脚设置的电流限值多长时间后、过流保护才开始工作?

2) 2)数据表 P18中公式(2)中每个参数的单位是什么?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishe、

    过流保护通过比较器进行处理、该比较器在"关断时间"期间测量低侧 FET 两端的电压、并对"关断时间"应用延长、直到电流电平降至阈值以下。 这意味着电流保护是逐周期的、因此 OCP 保护的最大时间将是开关频率的周期。 时间= 1/fsw。

    除非另有说明、否则公式中的单位是标准 SI 单位。 (伏、欧姆、安培、Hz、电感)。

    如果我已经回答了您的问题、请单击"这已解决我的问题。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb-San:

    感谢您的答复。

    1) 1)我知道 OCP 的最大时间是"Time = 1/FSW"。

    在我的理解中、最短时间与低侧 FET 的关断时间相同吗? "Time (min)=1/FSW (off)"。

    或者、如果片刻后超过电流限制阈值、OCP 是否可以正常工作?

    2) 2) 以下单元是否正确?

    VTRIP 为 mV、Rds (on)为 mΩ Ω、 IInd (ripple)为 mA 、L 为 uH、Fsw 为 kHz、 VIN 和 VOUT 为 V。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Caleb 今天是 ooo,他将在下周回复.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar-San:

    期待您的答复。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Caleb 将在几天后回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie:

    电流是在低侧 FET 导通(电流流过它)时测量的。 因此、如果在 HS FET 导通且 LS FET 关断时命中 OCP、那么在 HS FET 关断且 LS FET 导通之前、不会识别 OCP。 只要存在 OCP 条件、LS FET 就会保持开启。

    关于您的第二个问题:VTRIP (V)、Rdson (Ω)、IInd (纹波)(A)、L (H)、FSW (Hz)、 VIN 和 VOUT 为 V。

    谢谢。
    卡勒布