您好!
1) 1)超过21引脚设置的电流限值多长时间后、过流保护才开始工作?
2) 2)数据表 P18中公式(2)中每个参数的单位是什么?

此致、
西井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1) 1)超过21引脚设置的电流限值多长时间后、过流保护才开始工作?
2) 2)数据表 P18中公式(2)中每个参数的单位是什么?

此致、
西井市
嗨、Nishe、
过流保护通过比较器进行处理、该比较器在"关断时间"期间测量低侧 FET 两端的电压、并对"关断时间"应用延长、直到电流电平降至阈值以下。 这意味着电流保护是逐周期的、因此 OCP 保护的最大时间将是开关频率的周期。 时间= 1/fsw。
除非另有说明、否则公式中的单位是标准 SI 单位。 (伏、欧姆、安培、Hz、电感)。
如果我已经回答了您的问题、请单击"这已解决我的问题。
谢谢。
卡勒布
尊敬的 Caleb-San:
感谢您的答复。
1) 1)我知道 OCP 的最大时间是"Time = 1/FSW"。
在我的理解中、最短时间与低侧 FET 的关断时间相同吗? "Time (min)=1/FSW (off)"。
或者、如果片刻后超过电流限制阈值、OCP 是否可以正常工作?
2) 2) 以下单元是否正确?
VTRIP 为 mV、Rds (on)为 mΩ Ω、 IInd (ripple)为 mA 、L 为 uH、Fsw 为 kHz、 VIN 和 VOUT 为 V。
此致、
西井市
您好、Nishie:
电流是在低侧 FET 导通(电流流过它)时测量的。 因此、如果在 HS FET 导通且 LS FET 关断时命中 OCP、那么在 HS FET 关断且 LS FET 导通之前、不会识别 OCP。 只要存在 OCP 条件、LS FET 就会保持开启。
关于您的第二个问题:VTRIP (V)、Rdson (Ω)、IInd (纹波)(A)、L (H)、FSW (Hz)、 VIN 和 VOUT 为 V。
谢谢。
卡勒布