This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:关于 BQ25886的问询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336113/bq25886-inquiry-regarding-bq25886

器件型号:BQ25886

您好、TI 专家

一位客户正在考虑使用 BQ25886、并有一些问题。

查看 BQ25886的数据表、发现 BC1.2似乎受支持。

根据该文档、如果输入为5V、充电电流为2A、则功率变为10W。

但是、BC1.2规范为7.5W、如下所示。

因此,我们想提出以下问题。

Q1)虽然它被标记为 BC1.2、但它以2A (10W)充电是否正确?

Q2)连接 QC 适配器时、充电电流是否会根据条件自动调节?

Q3)连接到 PC 时、充电电流是否会根据 USB 1.0和 USB 2.0自动调节?

Q4) USB 线路旨在连接到 BQ25886。   BQ25886将会连接到这两个 AP。
如您所知、USB 线路需要阻抗匹配。
如果有单独的设计指南、您能否提供?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    您可以在数据表第 8.3.3.2.1节" D+/D–检测设置输入电流限制"中找到支持的 USB 检测方法。 BQ25886可以识别许多不同的适配器、流程图显示了它将如何确定所连接的适配器以限制电流、从而遵守 BC1.2。

    BQ25886不支持 QC 适配器。

    是的、充电器会根据按照流程 图连接的适配器来调整 IINDPM 限值:图13。 D+/D-检测流程

    我们不提供有关 D+/D-线路的阻抗匹配的指南、在适配器检测过程之后、充电器的输入将变为高阻态以允许其他端口使用数据线。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 怀亚特·凯勒

    BQ25886的电源路径的最大电流是多少?

    我可以检查一下它在数据表中的哪个部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    我认为您正在寻找 BQ25886的最大建议电流:

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller

    那么、我们可以说电源路径的最大电流为5A、即 Ibat_rms (具有内部 MOSFET 的 RMS 非充电电流)?

    与其他电池充电器 IC 不同、没有 ISW (SW 电流)信息或 Isys (系统电流)信息、因此会很混乱。

    请检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    5A 是流经 BATFET 的最大 RMS 电流、它不是充电器可以使用补充模式提供的总系统负载。 只要过流保护未触发、这个电流就是充电电流加上来自电池的任何电流(5A+2.2A): 8.3.10.1.4系统过流保护。

    此致、

    怀亚特·凯勒